This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-TO-GPIO2:如何配置 USB-TO-GPIO 工具

Guru**** 2768835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQWIZARD, USB-TO-GPIO2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1516621/usb-to-gpio2-how-to-configure-usb-to-gpio-tools

器件型号:USB-TO-GPIO2
主题中讨论的其他器件:BQWIZARD

工具/软件:

尊敬的支持团队:

你好。

我有一个新从 TI 官方网站购买的 USB-TO-GPIO、但它从未成功连接 BQWizard 并与之通信。

我在另一个 E2E 上发布了问题、但工程师建议为此发布另一个问题。  

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508287/usb-to-gpio2-usb-to-gpio2-could-not-communicate-to-bq-wizard/5829451#5829451

我将寻求您的帮助、以确定我购买的设备是否有缺陷、或者需要进行一些配置才能使其正常工作。

我尝试的步骤:

1.我已经尝试了 Windows 10和 Windows 11连接 USB 转 GPIO 工具,两者都显示错误消息"找不到 USB-TO-GPIO 接口适配器"。

2.按照用户指南操作,尝试下载 Fusion Digital Power Designer,它会显示"找不到设备"

请建议接下来继续操作。

Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    此时 BQWizard 似乎与 USB-TO-GPIO2兼容

    以下是与该主题相关的几个主题。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420040/bq78pl116-usb-to-gpio2-with-bqwizard-software?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQwizard%252520usb%252520gpio#

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500831/usb-gpio2-ye-usb-to-gpio2/5768091?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQwizard%20britton%20jones#5768091 

    此致、
    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Britton、

    感谢您的及时答复。

    正如您在上一篇文章中看到我的屏幕截图回复时所说的、

    1.我尝试了链接中提到的 USB 转 GPIO 固件加载程序、但 系统提示"no devices found"(未找到设备)。 我无法执行任何下载或升级固件。 我查看了 TI E2E 的各种论坛、似乎信息非常有限、并不是很有用。

    2.我已经尝试了 Fusion Digital Power 设计器,这是从说明指南中建议的,它会弹出一条消息"找不到 USB 适配器"。

    似乎没有任何软件可以检测到接口适配器。

    请告知我应该继续执行什么步骤?

    谢谢  

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对 Ben 的澄清!

    Fusion Digital Power Designer 旨在支持 USB-TO-GPIO2、因此这似乎是 Windows 检测到适配器时出现的问题。 能否检查设备管理器以查看是否检测到适配器? 连接适配器正面的指示灯是否亮起?

    USB 转 GPIO2采用即插即用设计、未找到适配器错误通常与 PC 有关。  发生故障的器件极不可能、如果无法检测到多个 USB 转 GPIO2适配器、那么我们通常可以将问题缩小到 PC 或 PC 上的某些设置

    此致、
    Britton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Britton、

    适配器绿色 LED 亮起、但插入后设备管理器没有显示任何 USB 设备。

    我尝试了 windows 11、windows 10和其他电脑,它产生了相同的结果. 无法检测到设备。

    USB 接口器件仍然无法检测到。

    请告知接下来该怎么做?

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    绿色指示灯表示 硬件已成功通电。 遗憾的是、如果 Windows 无法检测到器件、Fusion Digital Power Designer 将无法检测到该器件。 USB-TO-GPIO2设计为 与 Windows 系统即插即用、器件出现故障的可能性非常低、因此您可能会发现第二个 USB-TO-GPIO2的行为相同、尤其是当问题与操作系统有关时。 Windows 上可能存在一些 USB 安全限制。  在这种情况下、我建议与您的 IT 部门进行双重检查

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Britton、

    我不同意您的说法,如果 Windows 系统导致的问题,它不太可能窗口10,窗口11,我已经尝试了4笔记本电脑和1台式机. 它看起来是相同的症状(未检测到)。

    我从其他部门借用了一个 USB 接口、并将其插入到同一台 PC 上。

    1. Fusion Digital Power Designer 正在运行、检测到的器件 ID 并能够访问 I2C 接口。

    2. USB 到 GPIO 固件加载器工作正常,检测到设备并能更新固件。

    但是、当切换回新的模式时、它仍然无法正常工作。

    请建议如何验证才能使其正常工作?

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是个好消息! 如果另一个适配器在 同一台计算机上工作、则问题似乎是原始适配器的本地问题。 我可以建议的最佳解决方案是针对这种情况使用不同的适配器。 我将无法恢复出现故障的适配器

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Britton、

    感谢您的答复。

    我可能会得到另一个 USB 接口适配器。

    最后一个问题后、您能否确认 USB 接口适配器2022可与 BQ 向导软件配合使用?

    谢谢

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我无法确认。 我从未使用过 BQWizard、也不熟悉它。 请从原始主题联系 Alan、了解他为 BQWizard 推荐的适配器。 我不知道 BQ 团队是否使用了 USB-TO-GPIO2

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Britton、

    上一篇文章 Alan 建议为 USB 转 GPIO 创建另一篇文章来进行配置、我收到了一种可行的方法。

    您可以推荐具有此方面专业知识的人员吗、或者我应该在哪里发布以了解 USB 转 GPIO2如何与 BQ 向导配合使用。

    谢谢

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    BQWizard 组可能不使用 USB 转 GPIO2。 在这种情况下、开发人员应该能够回答他们使用的适配器以及他们建议与 BQWizard 一起使用的适配器。 我将在该主题上留下评论、并让对话再次为您进行

    我相信您有1个可正常工作的适配器、您可以使用此工具尝试使用 BQwizard。如果在 Fusion Digital Power Designer 中检测到该适配器、但在 BQWizard 中未检测到该适配器、则可能会确认 BQWizard 与 USB-TO-GPIO2不兼容

    我在这里留下了回复: (6) USB-TO-GPIO2:USB-TO-GPIO2无法与 BQ 向导通信-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、
    Britton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    BQWizard "仅支持 TI USB-TO-GPIO 接口适配器"、如果您无法通过 USB-TO-GPIO2自动连接 BQWizards、否则它将不向后兼容。 请确保您使用的是原始 USB-TO-GPIO、并且还满足其他系统要求。 我还附加了 BQwizard 文档。

    BQwizard:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluu336c/sluu336c.pdf?ts = 1748013899413&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FBQWIZARD

    谢谢您、
    Alan