This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:处于睡眠模式的 WAKE 端子的 IIH

Guru**** 2941800 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550, TCAN4550EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1516369/tcan4550-iih-of-wake-terminal-in-sleep-mode

器件型号:TCAN4550

工具/软件:

尊敬的接口 支持 团队:

如果我设置 WAKE = VSUP (与电源电压相同)、IIH 是否会接近0uA?
根据数据表、当 WAK=VSUP-1V 时、IIH 为-15uA (典型值)。

当 TCAN4550设置为睡眠时、我希望减小唤醒端子的漏电流。
电流电路通过33kΩ 将 WAKE 端子上拉至 VSUP、

和包含一个通过3kΩ 电阻器灌入 GND 的晶体管。
客户电路与建议的电路相同。

・应用:循环电脑 CAN 通讯单元 电池供电
・目标产品:TCAN4550RGYR

此致、
Yuyama Hiroaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hiroaki-san、

    我怀疑 IIH 电流将接近0uA、但我没有 WAK=VSUP 条件的直接电流数据、并且我只有与数据表测试条件(WAK=VSUP-1V)匹配的数据。  在确认之前、我必须对此进行研究。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hiroaki-san、

    感谢您的耐心,我已经能够在实验室进行一些测量,基本上有三个不同的地区。

    使用直接连接到 WAKE 引脚的电源和电流表、我在监测电流的同时扫描 WAKE 引脚上的电压。

    当 WAKE 引脚电压处于 GND 或 VSUP 的500mV 以内时、WAKE 引脚输入电流本质上是静态的或不变的。  

    0.5V < WAKE 引脚电压< VSUP - 0.5V

    在此配置中、我使用12V 电源在此静态区域(0.5V 至11.5V)内测量了16.5uA 电流。

    我注意到、当 WAKE 引脚电压升高到11.5V 以上时、电流减小了、当电压变为12V (等于 VSUP)时、电流变为0uA;当电压降低到0.5V 以下时、电流也减小到0uA、当电压变为0V (等于 GND)时、电流也变为0uA。

    VSUP-1V 和1V 的数据表测试条件限制可能根据这个静态区域来设置、在这个静态区域中、我假设晶体管以线性模式运行、而不是处于饱和模式、此时 VSUP 和 WAKE 之间的电压差或者 GND 和 WAKE 之间的电压差变得很小。

    在移除使用外部电源进行此测试的 TCAN4550EVM 上的33k 电阻(R44)之前、我测量了 WAKE 引脚上的电压和 R44电阻器上的压降为0.011V、计算出 WAKE 引脚的输入电流约为0.33uA。

    我希望这能解决你的问题。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jonathan-san:

    感谢您对我的问题的支持。
    对我的客户特别重要的是、当 WAKE 引脚电压和 VSUP 相同时、WAKE 引脚的 IIH 为0uA。
    这里满足了这一要求、当 VSUP 为12V 时、即使 WAKE 引脚为0.5V 至11.5V、IIH 也为16.5uA。 感谢您提供测量结果。
    此致、
    Yuyama Hiroaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hiroaki-san、

    不用客气。  很高兴我能提供帮助。

    此致、

    Jonathan