工具/软件:
尊敬的接口 支持 团队:
如果我设置 WAKE = VSUP (与电源电压相同)、IIH 是否会接近0uA?
根据数据表、当 WAK=VSUP-1V 时、IIH 为-15uA (典型值)。
当 TCAN4550设置为睡眠时、我希望减小唤醒端子的漏电流。
电流电路通过33kΩ 将 WAKE 端子上拉至 VSUP、
和包含一个通过3kΩ 电阻器灌入 GND 的晶体管。
客户电路与建议的电路相同。 
・应用:循环电脑 CAN 通讯单元 电池供电
・目标产品:TCAN4550RGYR
此致、
Yuyama Hiroaki