This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD3S716-Q1:原理图审阅

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD3S716-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1519836/tpd3s716-q1-schematic-review

器件型号:TPD3S716-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

请帮助查看 TPD3S716-Q1的原理图、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的车文:

    请查看以下反馈:

    • 建议的 VBUS_CON 电容器为1uF、额定电压为100V
    • 建议的 VBUS_SYS 电容器为100uF、额定电压为10V
    • 建议的 VIN 电容器为10 μ F、额定电压大于6.3V
    • 建议按下图所示切换 CMC 和电感器的放置方式。

    BR、

    Seong