This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:接收器时序对称性

Guru**** 2607405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1513529/tcan1043a-q1-receiver-timing-symmetry

器件型号:TCAN1043A-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我 收到客户提出的与 TCAN1043A 和 TCAN1146D 接收器时序对称性(ΔtREC μ s)相关的问题。
在 TCAN1146D 的数据表(第8.9章"开关特性")中、规定2Mbps 下的 ΔtREC μ H 旨在用于1Mbps 至 ΔtREC 2Mbps 以上的位速率以及5Mbps 至5Mbps 的位速率、请参阅下面的屏幕截图。

在 TCAN1043A 的数据表(第6.10章"开关特性")中、未提及此类声明、请参阅下面的屏幕截图。



问题:
TCAN1146D 的此类接收器时序对称性声明是否也适用于 TCAN1043A?
意味着、以下规范是否对 TCAN1043A 有效?

  1. Δ R_min=-50ns 和 Δ R_max=+20ns ΔtREC 于位速率高于1Mbps、最高可达2Mbps ΔtREC。
  2. ΔtREC Ω_min=-45ns 和 ΔtREC Ω_max=+10ns 旨在用于位速率高于2Mbps 至5Mbps 的情况。
  3. ΔtREC Ω_min=-25ns 和 ΔtREC Ω_max=+10ns 旨在用于位速率高于5Mbps (高达8Mbps)的情况。

谢谢您、

Muwei Zheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muwei:

    TCAN114x 数据表中列出的接收器时序范围不适用于 TCAN1043A。

    从技术上讲、TCAN1043A 数据表在这种对称性规范方面比 TCAN114x 数据表更具体、因为它列出了确切的位时间(以纳秒为单位)。  

    您能告诉我客户为什么要比较这些特定器件的对称性规格吗?  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    谢谢您、我理解 TCAN114x 和 TCAN1043A 的条件不同。

    如果可能、您能否告诉我们什么接收器时序对称性适用于以下位时间(比特率):

    1) t_bit = 1/(1400*103) s (位速率:1.4Mbit/s)
    2) t_bit = 1/(2500*103) s (位速率:2.5Mbit/s)
    3) t_bit = 1/(3300*103) s (位速率:3.3Mbit/s)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muwei:

    TCAN1043A 数据表仅保证500,200和125ns 的规格(与2Mbps、5Mbps 和~ 8Mbps 相关)。 客户需要测量此时序、或者使用 tBIT = 500ns 和200ns 来进行近似计算。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    很抱歉、客户提出了一个后续问题。

    客户 实际上正在测量 TCAN1043A 和 TCAN1146D 的时序对称性。
    他们正在 尝试找出标准来  使用以下位时序(速率)来检查测量值是否符合规格:
    1) t_bit = 1/(1400*103) s (位速率:1.4Mbit/s)

    2) t_bit = 1/(2500*103) s (位速率:2.5Mbit/s)

    3) t_bit = 1/(3300*103) s (位速率:3.3Mbit/s)


    对于上述位时序(速率)、我们应该使用 Δ R_min 和 Δ R_max 的标准是什么 ΔtREC ΔtREC?
    以下建议是否正常?

    1. 在 TCAN1043A 上测得
    1. Δ R_min=-50ns 和 Δ R_max=+20ns 是 ΔtREC 1.4Mbit/s 用例的标准 ΔtREC
    2. Δ ΔtREC _min=-45ns 和 Δ ΔtREC _max=+10ns 作为我们2.5Mbit/s 和3.3Mbit/s 用例的标准
    1. 在 TCAN1146D 上测得
    1. Δ R_min =-60ns 和 Δ R_max =+35ns、ΔtREC 为1.4Mbit/s 用例的标准 ΔtREC
    2. Δ ΔtREC _min=-45ns 和 Δ ΔtREC _max=+10ns 作为我们2.5Mbit/s 和3.3Mbit/s 用例的标准
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muwei:

    一般来说、是的、这应该是一个很好的近似值。  

    此致、

    Ethan