This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A:TS3USB221ARSER (DC2505)的尺寸问题

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1518178/ts3usb221a-dimension-concern-of-ts3usb221arser-dc2505

器件型号:TS3USB221A

工具/软件:

TS3USB221ARSER  (DC2505)的尺寸问题

测量结果:0.47毫米

数据表规格: 0.5 ~ 0.6 mm

关于尺寸、这是正常的吗?

将会是形式、适合和功能方面的问题。?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grace、

    这是您展示的两种不同器件。 一个明显比另一个更长、更矩形。 0.47mm 器件的顶部标识是什么? 似乎没有任何标记、因此我无法验证它甚至是 TI 器件。
    中间大概是铜色的贴片是什么? 是封装下方的一层还是顶部的某个东西?

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    这是同一器件、 顶部标记 LHH 和 DC 2505、 数据表规格显示:0.5 ~ 0.6mm

    但测量结果:0.47毫米

    将会是形式、适合和功能方面的问题。?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    今天是我们的 TI 假日、我们的团队将在明天响应此主题、感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 等待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grace、

    您说的是此器件:

    来自与此器件相同的卷带:

    如果是这种情况、您需要联系 客户支持。 这是一个提供原理图/电路级调试和支持的技术论坛、因此我无法支持该器件的位置或用途。 不过、在我看来、无法验证它是 TI 芯片、因此我在这里没有太多支持。  

    谢谢、
    Rami