This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044-Q1:请查看原理图

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044-Q1, ESD2CAN24-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1518780/tcan1044-q1-please-review-the-schematic

器件型号:TCAN1044-Q1
主题中讨论的其他器件: ESD2CAN24-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 TCAN1044-Q1制作了原理图。 您能查看此原理图并检查一些问题吗?

1.请检查是否有任何问题需要修复,以获得更好的性能。

2.您能否检查操作 STB 引脚所需的最小上拉电流值? 因为我们需要检查它是否低于 MCU 可以发送的值。

在数据表中从哪里可以找到基础?

3.是否应该为 TXD 和 RXD 引脚添加上拉或下拉电阻器?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

     1. 0欧姆占位件(需要时可重新调整)可放置在 RXD/TXD 上、分裂终端应为每个60k Ω 和4.7nF (除非所选元件是根据系统需求而设计)、ESD 可放置在更靠近总线电容后连接器的位置。 请面向 CAN 应用推广 ESD2CAN24-Q1。

    2. 请参阅以下内容:

    3.不需要,仅当控制器的 TXD 输出为开漏时,谢谢。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    感谢您的支持。

    1.找不到端接电阻和电容值的相关信息。 也许您说的是 R48、R49和 C57。 我可以在数据表中找到它(60k Ω 和4.7nF)吗?

    2.关于上拉电流,操作 STB 引脚只需1uA。 我的理解对吗?

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    CAN 物理层要求系统中的两个节点具有120 Ω 端接、CANH 和 CANL 之间总共为60 Ω。 未端接节点可能包括部分端接、以帮助抑制信号反射、只要总线总负载不会受到太大的影响-这将取决于包含部分端接的节点数量、因为每个节点都会向总线添加额外的负载。 对于相对较小的系统(十几个节点)、22k 欧姆的部分端接没问题、因为这将使等效负载保持在58欧姆左右(TCAN1145规定在扩展负载条件下、性能可低至50欧姆或45欧姆)。  
    分裂终端的电容范围通常为4.7nF - 100nF、常见值为4.7nF。 除非特别关注目标噪声频率、否则此处47nF 没有出现任何问题(这种情况并不常见)。

    STB 引脚具有一个连接到 Vio (或 Vcc)的内部上拉电阻。 为了驱动低电平输入、MCU 需要从该上拉电阻吸收电流、并且能够驱动该引脚上的低电平电压。 此引脚的 IIL 规范描述了一个测试用例、其中当 Vio 上拉基准为5.5V 时、向 STB 施加0V。 内部上拉产生的输出电流最大值为20uA、这意味着信号驱动器(应用案例中的 MCU)需要驱动20uA 或更低的电流才能在此引脚上驱动低电平电压。 由于这是一种非常弱的内部偏置、因此几乎任何 MCU 都能够驱动它而不会出现问题。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。   

    此致、  
    Eric Schott  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    CAN 物理层要求系统中的两个节点具有120 Ω 端接、CANH 和 CANL 之间总共为60 Ω。 未端接节点可能包括部分端接、以帮助抑制信号反射、只要总线总负载不会受到太大的影响-这将取决于包含部分端接的节点数量、因为每个节点都会向总线添加额外的负载。 对于相对较小的系统(十几个节点)、22k 欧姆的部分端接没问题、因为这将使等效负载保持在58欧姆左右(TCAN1145规定在扩展负载条件下、性能可低至50欧姆或45欧姆)。  
    分裂终端的电容范围通常为4.7nF - 100nF、常见值为4.7nF。 除非特别关注目标噪声频率、否则此处47nF 没有出现任何问题(这种情况并不常见)。

    STB 引脚具有一个连接到 Vio (或 Vcc)的内部上拉电阻。 为了驱动低电平输入、MCU 需要从该上拉电阻吸收电流、并且能够驱动该引脚上的低电平电压。 此引脚的 IIL 规范描述了一个测试用例、其中当 Vio 上拉基准为5.5V 时、向 STB 施加0V。 内部上拉产生的输出电流最大值为20uA、这意味着信号驱动器(应用案例中的 MCU)需要驱动20uA 或更低的电流才能在此引脚上驱动低电平电压。 由于这是一种非常弱的内部偏置、因此几乎任何 MCU 都能够驱动它而不会出现问题。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。   

    此致、  
    Eric Schott