This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E01B04-Q1:是否存在长时间短接至 VBUS 的风险?

Guru**** 2833985 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E05U06-Q1, TPD1E01B04-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1520032/tpd1e01b04-q1-is-there-a-risk-of-shorting-to-vbus-for-a-long-time

器件型号:TPD1E01B04-Q1
主题中讨论的其他器件:TPD1E05U06-Q1

工具/软件:

您好、团队、

请帮助确认下图中的 ESD 能否长时间承受5~6V 的直流电压而不会损坏。 谢谢! ~μ s (因为客户的 USB 数据需要长时间短接至 VBAT 5V、而不会导致硬件损坏;)

如果无法支持、是否有任何更适合 USB 的 ESD 建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    通常、您需要选择一个 Vrwm 等于或高于预期短路电压的 ESD 二极管。  

    TPD1E05U06-Q1具有5.5V Vrwm、因此可用于避免在短接至5V Vbat 期间发生连接。  

    如果 TPD1E01B04-Q1用于保护 Tx/ESD 线路、您还可以使用直流阻断电容器来消除 在 Rx 二极管输入端会出现的直流偏置。  

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    如果 TPD1E01B04DPYRQ1长时间连接到5V 至6V、则 VHOLD 电压范围为0.1mA、通过的电流为0.1mA。 这会损坏 ESD 吗? 您能帮助回答这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    如上述响应中所述、您将需要一个 Vrwm 更高的二极管。 这会损坏器件。

    此致、

    Sebastian