This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0395:关于参考设计中的电路编号

Guru**** 2767325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1519978/lmh0395-regarding-circuit-number-in-reference-design

器件型号:LMH0395

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我希望此消息能帮您找到答案。

我目前正在查看一个参考设计、希望弄清楚 该设计中突出显示的特定电路。 请详细说明所强调的电路的用途和功能。

理解这一点将极大地帮助我正确实施设计。

感谢您的支持和帮助。

此致、
Kalandar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalandar:  

    特定的电路用于确保 SDI_IN+和 SDI-线路之间的单端75 Ω 布线阻抗。 因此、连接到 GND 的75欧姆电阻器可以保持该单端布线阻抗。 75 Ω 和5.6nH 并联电感器是 SDI 规格的一部分、在5MHz 到1.5GHz 范围内的回波损耗至少为15dB、在1.5GHz 到3GHz 范围内的回波损耗至少为10dB。  
    此链接 详细讨论了3G-SDI 规格。  

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    感谢您详细介绍电路。
    我很欣赏对3G-SDI 规范的引用—这是非常有洞察力的。

    此致、
    Kalandar Shafi