This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143:原理图检查

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25143, LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1516386/lm25143-schematic-check

零件号:LM25143
Thread 中讨论的其他器件: LM5143

工具/软件:

你(们)好  

您能帮助查看下面的 LM25143原理图以及是否需要进行调整吗?谢谢

e2e.ti.com/.../LM25143.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth

    感谢您发送编修。  

    请分享适用于该器件的 QuickStart。  

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth

    对此有任何更新?

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Onkar

    请帮忙检查一下、谢谢

    e2e.ti.com/.../LM_2800_2_2900_5143_2D00_Q1-quickstart-design-tool-_2D00_-revB2_5F00_2-PH-_847607892C67_.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth

    非常感谢您的分享、QuickStart!

    以下是我的评论:

    1. MOSFET 的米勒平坦区域电压(VPL)为4.2V、位高。 LM5143实现5V 栅极驱动、因此可充分增强性能、建议使用具有2-3V VPL 的 MOSFET。  
    2. 主要使用电解电容器。 应适当补偿电解电容器的高 ESR、以确保稳定运行。 请确认 ESR 值、否则补偿看起来没问题。
      1.   
    3. 由于使用 DCR 检测、因此请确保检测的时间常数和电感器匹配。 否则、这会导致电感器电流纹波中出现检测误差。

    "你听我说。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare