This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051HG:使用 TCAN1051HGVDR 进行设计

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1521457/tcan1051hg-designing-with-tcan1051hgvdr

部件号:TCAN1051HG
主题:ISO1044中讨论的其他器件

工具/软件:

您好团队:
我们的一款产品中使用了 CAN 收发器 TCAN1051HGVDR。
然后、来自该收发器的这些信号通过 SSR (TLP3147 (F)馈送到 DUT 端的另一个收发器(TCAN1051HGVDR)。

我们使用 SSR 将 MCU 与不同的 DUT 进行多路复用。
一次只会选择一对 SSR、以便 CAN 收发器之间只活跃一个通信。
此外、一次只会为一个 DUT 供电。

由于 SSR 具有一些关断状态电容、因此即使 SSR 关断、信号也会出现在 SSR 的输出端、但器件无法读取它、因为它已关断且信号未直流偏置。

我们在收发器的所有侧都有终端电阻。

如果未连接 DUT 2和3、则 MCU 和 DUT1之间可以实现正确的通信。
如果 DUT2在没有端接电阻器的情况下连接、那么 MCU 与 DUT1或 DUT2之间也会进行通信。(DUT1具有端接电阻器)
如果 DUT2与端接电阻器连接、则无法与 DUT1或 DUT2通信。
如果 DUT3与终端电阻器连接、则无法与 DUT1、DUT2或 DUT3通信

1)。 这可能是什么原因?
2)。 只能在一端使用1个终端电阻器
3)。 在关断时间内、由于 CAN 有脉动信号、不会有直流电流流经 SSR、交流电可以通过 SSR 的关断状态电容、该电流是否会给 CAN 发送器带来负载?
4)。

正在查找您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sv:

    1.似乎巴士已经终止了。 当总线发现正确的端接时、通信是可能的。  然而、由于包含更多的端接、因此应观察到总阻抗下降和信号反射。 随着包含更多的终端、信号最终会崩溃。 即、通过总线端接负载供电。 有源端接可用于根据需要激活端接电阻器。  

    2. CAN 总线需要2个终端,在有源总线的每一端各一个终端。 在某些条件下、1个端接可以起作用。 例如短距离、低速、低节点数。 但是、反射也会增加、并且可能是可接受的、具体取决于系统要求。  

    3、是的、添加的电容仍然会减慢信号边沿的速度。 尤其是在速度为1 Mbps+时、谢谢。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、
    感谢您的答复。

    1. 总线似乎已终止。 当总线发现正确的端接时、通信是可能的。  然而、由于包含更多的端接、因此应观察到总阻抗下降和信号反射。 随着包含更多的终端、信号最终会崩溃。 即、通过总线端接负载供电。 有源端接可用于根据需要激活端接电阻器。  [/报价]

    在本例中、一次只会选择一个节点(DUT)。
    所有其他一组 SSR 将关断、这意味着只有2个终端电阻器(一个在 MCU 侧、另一个在所选 DUT 侧。)

    [报价 userid="520401" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1521457/tcan1051hg-designing-with-tcan1051hgvdr/5849730 #5849730"]和有源端接可用于根据需要激活端接电阻器。  [/报价]

    我们的 SSR 更靠近 MCU 侧。 SSR 和 DUT 之间有一条线束。
    我们在 MCU 侧已经有一个终端电阻器。 我认为最好在 DUT 侧而不是 SSR 侧添加终端。
    DUT 已经有一个端接电阻器、我们无法使用有源端接电阻对其进行修改。
    1)。 所有其他 SSR 均关闭、这是否会对总线产生任何影响。
    2)。 将会给总线带来负载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sv:

    如果关闭、则如果关断状态电容很小并且总线仍然看到2个端接电阻器、则没有影响、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、
    感谢您的答复。

    SSR 的关断状态电容为240pF。

    如果总线仍然看到2个端接电阻器

    您是说总线在源极和接收器侧只能看到2个终端电阻器、而不是在关断 SSR 侧吗?

    另外、如果总线中有3个100E 端接电阻、会发生什么情况?

    此外、您能否推荐一款采用类似封装的隔离式 CAN 收发器?

    正在查找您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sv:

    240 pF 为大。 建议< 100 pF。

    请参阅数据表的图9-1、其中始终仅建议在总线末端使用2个 Rterm。 如果使用更多的元件、总线负载将过大而无法反射、并且不满足所需的最小 VOD。 您可能还会看到 ISO1044、ISOCAN 器件、 或者我可以进一步联系您与 ISO 团队以获得其他建议、谢谢。

    此致、

    Michael。