This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75176B:SN75176BTDRG4RB -定义 RB 后缀

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1521214/sn75176b-sn75176btdrg4rb---define-rb-suffix

器件型号:SN75176B

工具/软件:

您好、希望您能帮助定义 库存中 RB 后缀代表的器件型号 SN75176BTDRG4RB? 我在器件封装标签和器件型号的顶部标识上贴了一张图片。  

  谢谢 Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    我不完全知道 RB 后缀的含义。 我们在较新的器件中不使用后缀。 从封装信息中可以看出、该器件看起来是在2007年7月制造的。

    我最初认为它可能指向一个制造厂和组装厂、但我找不到相关的任何文档。 我能找到的最早的数据表在最后几页中不包含带有后缀的 OPN、就像我们目前的数据表一样。 所以我不知道这个后缀代表什么。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    我能够四处询问、最终得到了答案。 看起来这个后缀是专门为客户制造的特殊器件。 RB 代表 Robert Bosch (来自德国的博世公司)。 我不知道具体对此器件进行了哪些更改或更改。 有时、它会变为裸片、而其他时间则与我们运行的最终测试程序有关(通常更严格)。  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    非常棒! 我感谢大家的努力和回应。

    谢谢 Kevin