This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:任何显示。 请支持我们。

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DSI-TUNER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1516640/sn65dsi83-any-display-please-support-us

器件型号:SN65DSI83
Thread 中讨论的其他器件:DSI 调谐器

工具/软件:

我们将创建自己的印刷电路板、从名为 i.MX8的器件输出 MIPI、并尝试对 LCD 监视器执行 LVDS 转换。 
但是、尽管在器件中配置了设置、但没有视频输出到 LCD 监视器、我们在读取0xE5时收到0x80错误。 
您能否就此事提供支持? 


以下检查已经完成、我们发现没有问题:

1)数据表表7-2中的时序
2)设置寄存器0x3C 时显示色条 


我们的 LCD 显示器显示规格


我们的 I2C settimg
e2e.ti.com/.../I2C_5F00_setting.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    几个后续问题:

    • 是否使用 DSI 调谐器配置器件?
    • 您能否从 MX8共享 MIPI DSI 设置?
      • 数据速率、通道数和分辨率?  

    由于寄存器0xE5显示0x80 VS/HS 同步错误、请先检查 LCD 监视器的 VS/HS 同步极性(未在表中显示)、并确保它与0x18中的寄存器设置相匹配。

    谢谢、

    Ragav Subramanian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ragav-san

    ・不可以、我没有使用 DSI-TUNER。
      我看到这个文件是在 E2E 中提到的、但我无法安装。
    SN65DSI83ZXHR:无法通过软件且显示屏上无输出来复位 LVDS 桥接器-仿真、硬件和系统设计工具论坛-仿真、硬件和系统设计工具- TI E2E 支持论坛

      
    i.MX8的 MIPI DSI 设置

    CLK 163MHz

    通道数2  

    分辨率800 x 480

    水平800 + 44 + 2 + 14

    垂直480 + 38 + 2 + 8


    ・ LCD 的 VS/HS 同步极性


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更改了它、可以显示 LCD。
    CHA_SYNC_DELAY_LOW 0x00 -> 0x21

    请告诉我此设置应具有哪些值以及我应如何评估这些值。 



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    很高兴听到系统现在正在运行。

     CHA_SYNC_DELAY_LOW 0x00 -> 0x21是器件中用于输出 H/Vsync 高电平到低电平转换的额外延迟。   根据数据表、CHA_SYNC_DELAY_LOW 和 CHA_SYNC_DELAY_HIGH 寄存器必须大于32。 0x21满足了该要求并允许为输出提供适当的延迟-请确保 CHA_SYNC_DELAY_HIGH 也符合要求

    谢谢、

    Ragav Subramanian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Ragav-san 
    感谢您的回答。
    关于寄存器设置值、
    它目前在0x21下正常工作、但您能否建议如何对其进行微调(例如使用0x22或0x23...等)、以及应进行哪些特定调整? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshivumi-San:

    该寄存器的最低要求是0x20 (32像素时钟延迟)。

    我建议使用以下标准作为粗略的指南来找到适当的延迟值:

    • 如果 VSYNC/HSYNC 切换过早或未切换->增加延迟
      • 如果上升沿出现问题->增大 DELAY_HIGH
      • 如果下降沿出现问题->增大 DELAY_LOW
    • 如果 VSYNC/HSYNC 切换太晚(视频数据完成后)->减小延迟
      • 如果上升沿出现问题->增大 DELAY_HIGH
      • 如果下降沿出现问题->增大 DELAY_LOW

    找到工作值后、我预计不会需要有太大的值变化;但是、客户可以运行一些更长的应力测试和 POR 测试来确保设置的稳健性。

    谢谢、

    Ragav Subramanian