Thread 中讨论的其他器件:DSI 调谐器
工具/软件:
我们将创建自己的印刷电路板、从名为 i.MX8的器件输出 MIPI、并尝试对 LCD 监视器执行 LVDS 转换。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我们将创建自己的印刷电路板、从名为 i.MX8的器件输出 MIPI、并尝试对 LCD 监视器执行 LVDS 转换。
但是、尽管在器件中配置了设置、但没有视频输出到 LCD 监视器、我们在读取0xE5时收到0x80错误。
您能否就此事提供支持?
以下检查已经完成、我们发现没有问题: 1)数据表表7-2中的时序 2)设置寄存器0x3C 时显示色条
我们的 LCD 显示器显示规格
我们的 I2C settimg
e2e.ti.com/.../I2C_5F00_setting.csv
你好 Ragav-san
・不可以、我没有使用 DSI-TUNER。
我看到这个文件是在 E2E 中提到的、但我无法安装。
SN65DSI83ZXHR:无法通过软件且显示屏上无输出来复位 LVDS 桥接器-仿真、硬件和系统设计工具论坛-仿真、硬件和系统设计工具- TI E2E 支持论坛
・i.MX8的 MIPI DSI 设置
CLK 163MHz
通道数2
分辨率800 x 480
水平800 + 44 + 2 + 14
垂直480 + 38 + 2 + 8
・ LCD 的 VS/HS 同步极性
你好、
很高兴听到系统现在正在运行。
CHA_SYNC_DELAY_LOW 0x00 -> 0x21是器件中用于输出 H/Vsync 高电平到低电平转换的额外延迟。 根据数据表、CHA_SYNC_DELAY_LOW 和 CHA_SYNC_DELAY_HIGH 寄存器必须大于32。 0x21满足了该要求并允许为输出提供适当的延迟-请确保 CHA_SYNC_DELAY_HIGH 也符合要求
谢谢、
Ragav Subramanian
尊敬的 Yoshivumi-San:
该寄存器的最低要求是0x20 (32像素时钟延迟)。
我建议使用以下标准作为粗略的指南来找到适当的延迟值:
找到工作值后、我预计不会需要有太大的值变化;但是、客户可以运行一些更长的应力测试和 POR 测试来确保设置的稳健性。
谢谢、
Ragav Subramanian