This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A04AB:VDDAC 纹波噪声确认

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1521895/tps62a04ab-vddac-ripple-noise-confirmation

器件型号:TPS62A04AB

工具/软件:

您好、

您能否帮助评估仿真的可行性:使用 TPS62A04BDRLR (规格中所示的电路配置)、输入/输出为3.3V/0.825V、并根据连接的电流曲线、仿真在1MHz 的条件下、Vout 纹波是否可以在±1.5%以内?

  1. 电流曲线:E 列-时隙单位=秒、F 列- 128位 VDDAC 单位= A。请仿真该列中电流变化下的 Vout 纹波。
  2. 我是否需要提供电感器(L)和电容器(C)的实际器件型号?
  3. 电容器的数量是否可以进一步优化? 如果 Cout = 22uF*2、结果是什么?
  4. 如果当前配置文件持续时间过短、您可以将 F 列(128位 VDDAC)中与 E 列中的时隙相对应的当前值从3.00E-08复制到4.00E-08、并将它们附加到 F 列中当前值的末尾以进行扩展。

e2e.ti.com/.../DQ_2B00_CA_5F00_wrl_5F00_VDDAC_5F00_current_5F00_profile.xlsx

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    目前没有可用于 TPS62A04BDRLR 的仿真模型。

    您可以借助 TPS62A06EVM 板评估实际负载条件下的 VOUT 纹波性能。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    明白了、谢谢!

    Jeff