工具/软件:
您好团队:
请 查看随附的 RGMII DP83TG720S 原理图(对齐模式)并查看。
e2e.ti.com/.../ETH_5F00_SCH.pdf
如有任何建议、请告知我们
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好团队:
请 查看随附的 RGMII DP83TG720S 原理图(对齐模式)并查看。
e2e.ti.com/.../ETH_5F00_SCH.pdf
如有任何建议、请告知我们
谢谢
高 V、
感谢您分享原理图。 我们可以查看并提供反馈给您。
您是否有机会查看我们的原理图审阅检查清单? 这有助于确定我们在进行回顾时要寻找的关键标准。
https://www.ti.com/tool/download/DP83TG720-SCHEMATIC-CHECKLIST
谢谢、
Drew
尊敬的 Drew:
您能为以下应用建议 VDDIO 1V8 Strap 配置吗?
MAC 接口:RGMII (对齐)
M/S 配置:Slave
工作模式:自主
PHY 地址(0x0-0xF):0x00
VDDIO:1.8V 十六进制0x1100中的扩展寄存器0x45D 值
根据检查清单、只有 RX_D2应该为2.49k、其他引脚处于开路状态 、但作为 EVK PROC168E1 LED_0和配置(strap)引脚也可以 PU 的参考。
请提供建议。
正在等待响应。
谢谢
高 V、
请查找随附的原理图检查清单以及我的注释。
我已经针对您共享的配置配置了"Strap Tool"部分。
请注意、您共享的参考原理图具有不同的 Strap 配置。
e2e.ti.com/.../DP83TG720_5F00_Schematic_5F00_Checklist_5F00_with_5F00_Review.xlsx
谢谢、
Drew