This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720R-Q1:DP83TG720R-Q1 RGMII (对齐模式)

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1521186/dp83tg720r-q1-dp83tg720r-q1-rgmii-align-mode

器件型号:DP83TG720R-Q1

工具/软件:

您好团队:

请   查看随附的 RGMII DP83TG720S 原理图(对齐模式)并查看。  

e2e.ti.com/.../ETH_5F00_SCH.pdf

如有任何建议、请告知我们  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 V、

    感谢您分享原理图。  我们可以查看并提供反馈给您。

    您是否有机会查看我们的原理图审阅检查清单?  这有助于确定我们在进行回顾时要寻找的关键标准。

    https://www.ti.com/tool/download/DP83TG720-SCHEMATIC-CHECKLIST

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    是的、我们填写了此表。 是否可以提供去除 RGMII (对齐模式)配置所需的任何更改的输入?

    请查看检查清单表以供参考

    .e2e.ti.com/.../DP83TG720_5F00_Schematic_5F00_Checklist.xlsx

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    您能为以下应用建议 VDDIO 1V8 Strap 配置吗?

    MAC 接口:RGMII (对齐)
    M/S 配置:Slave
    工作模式:自主
    PHY 地址(0x0-0xF):0x00
    VDDIO:1.8V 十六进制0x1100中的扩展寄存器0x45D 值

    根据检查清单、只有 RX_D2应该为2.49k、其他引脚处于开路状态 、但作为 EVK PROC168E1 LED_0和配置(strap)引脚也可以 PU 的参考。

    请提供建议。

    正在等待响应。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 V、

    请查找随附的原理图检查清单以及我的注释。

    我已经针对您共享的配置配置了"Strap Tool"部分。

    请注意、您共享的参考原理图具有不同的 Strap 配置。

    e2e.ti.com/.../DP83TG720_5F00_Schematic_5F00_Checklist_5F00_with_5F00_Review.xlsx

    谢谢、

    Drew