This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042-Q1:CAN 高压和低压线路短接至电池电压(VBATT) 1分钟。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042H-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1519815/tcan1042-q1-can-high-and-low-lines-shorted-to-battery-voltage-vbatt-for-1-minute

器件型号:TCAN1042-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1042H-Q1

工具/软件:

我们需要一种能够承受 ISO 16750-2中规定的电池短路故障情况的 CAN 收发器解决方案。 具体而言、CAN_H 和 CAN_L 线路可能短接至电池电压(例如60V)、持续时间为1分钟。

请建议合适的能够承受此故障条件而不会造成永久性损坏的收发器 IC /解决方案、并在故障消除后恢复正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Tanay、

    请参阅 TCAN1042H-Q1、谢谢。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的答复。

    我在电路中使用了 TCAN1042VDRQ1。 根据数据表、在对 CAN_H 或 CAN_L 短路期间、它可以承受高达58V 的电压(总线故障保护) 但是、当与48V 电压短路时、IC 会损坏。 这引发了一些问题、我不确定 TCAN1042H-Q1能否可靠地维持上述条件。

    请告知您。

    此致、
    Tanay Tripathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Tanay、

    您能否帮助确认电池短路测试没有观察到瞬变>绝对最大额定值 (类似于 CAN 网络中的共模扼流圈:意外瞬变来源)? 即、在48V 电池短路期间、在 IC 引脚上观察到的实际瞬态是什么? 谢谢。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael;

    我们不会测量瞬态电压。 我们正在执行短路测试、其中 CANH 和 CANL 都单独短接至电池电压(60V)一分钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Tanay、

    通常、当外部二极管与 CMC 一起使用时、会观察到大于施加的电池短路电压的瞬态(参考应用手册中显示了示例)。 因此,损害。 如果观察到的瞬变低于70V 的绝对最大值、我将推荐 H 版本、谢谢。  

    此致、

    Michael。