This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:验证对接收多个虚拟通道的支持。

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1519832/ds90ub953-q1-verify-support-for-receiving-multiple-virtual-channels

器件型号:DS90UB953-Q1

工具/软件:

这是我们的系统配置。


单个传感器输出 VC0和 VC1 (MIPI 虚拟通道 VC0和 VC1)。


但是、在通过 SERDES 后、只有 VC0数据到达 SoC。


看起来串行器会滤除 VC1、它可能不支持多个虚拟通道。
可能是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaewon、

    SER 不会过滤掉任何东西。 它将所有内容转发给 DES。

    DES 上的寄存器0x72上有 VC 配置。 您正在使用它吗? 每个 RX 端口支持高达4 VC。

    似乎您的 SoC 已编程为仅接收一个 VC。 您能仔细检查一下吗?

    您在 DES 上使用哪种端口转发模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hamzeh Jaradat、

    感谢您的快速响应。

    我们测量了两个橙色框的位置。

    但 VC1数据在示波器中不可见(如附图所示)。

    你知道吗,为什么 VC1消失了?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hyojin、

    您是否检查了上述寄存器设置?  

    您能回答我的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hamzeh Jaradat、  

    我们设置 了寄存器值。

    0x4c:0x01

    0x72:0xE4

    0x4C:0x12

    0x72:0xE4

    你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hyojin、

    您能否提供 SER 和 DES 的寄存器转储? 我想检查您的设置。