This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC814R-Q1:DP83TC814RRHARQ1

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1519518/dp83tc814r-q1-dp83tc814rrharq1

器件型号:DP83TC814R-Q1

工具/软件:

您能否请查看 RMII 从模式配置 AD 提供输入的电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nayan:

    我正在查看原理图、稍后会提供反馈。

    此致、

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个更新的版本,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nayan:

    原理图通常看起来很好。 我只有几个注意事项:

    • 对于 RMII 从模式、预计将有一个2.49k 的上拉电阻器施加到 RX_D1、目前在原理图中似乎是 DNI
    • MDIO 线路需要一个上拉电阻器、此处未显示该电阻器、可能您在设计中的其他位置已经有了该电阻器
    • 我看到复位线路上有一个1uF 电容器 C33。 我认为这通常是物理开关的去抖电容器。 如果复位线路是电子控制的、则无需使用此电容器。
    • 使用的是屏蔽电缆还是非屏蔽电缆? 如果在屏蔽后、添加电阻器和电容器配置以将电路板接地与电缆接地隔离、从而防止出现 EMI 问题、这可能会有所帮助
      • 但是、由于 MDI 终端看起来都以通用 GND 为基准、我假设您使用的是非屏蔽电缆、在这种情况下、这不太重要。

    此致、

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将查看分享的注释、能否分享可连接到 TRD_M 和 TRD_P 线路的隔离式连接器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,感谢输入,我还有一个查询,在 RMII 从模式下使用的50MHz 振荡器,它应该是外部的还是来自 uC(因为 MCU STM32是我们的应用主机)?

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nayan:

    好的、我将查看共享的注释、您能共享可连接到 TRD_M 和 TRD_P 线路的隔离连接器吗?

    我提到的隔离与 TRD_M 和 TRD_P 或特殊类型的连接器无关。 我的意思是、在电缆被屏蔽的情况下、通常连接器+屏蔽层使用的接地端和 PCB 使用的接地端是不同的网络、然后可以根据需要通过隔离电容器和隔离电阻器占位符连接或断开这些网络。 在这种情况下、MDI 端接网络通常以连接器/屏蔽接地为基准、而不是以 PCB 接地为基准。 如果不使用屏蔽电缆、那么这通常无关紧要、通常在设计中仅使用一个接地端。

    我还有一个查询、在 RMII 从模式下、使用的50MHz 振荡器应该是外部的还是来自 UC (因为 MCU STM32在我们的应用中是主机)?

    我个人没有尝试过这种方法、但50 MHz 振荡器输入可以来自任何符合数据表第7.6节中时钟规格的来源。

    此致、

    Evan Su