工具/软件:
您能否请查看 RMII 从模式配置 AD 提供输入的电路
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您能否请查看 RMII 从模式配置 AD 提供输入的电路
尊敬的 Nayan:
原理图通常看起来很好。 我只有几个注意事项:
此致、
Evan Su
尊敬的 Nayan:
好的、我将查看共享的注释、您能共享可连接到 TRD_M 和 TRD_P 线路的隔离连接器吗?
我提到的隔离与 TRD_M 和 TRD_P 或特殊类型的连接器无关。 我的意思是、在电缆被屏蔽的情况下、通常连接器+屏蔽层使用的接地端和 PCB 使用的接地端是不同的网络、然后可以根据需要通过隔离电容器和隔离电阻器占位符连接或断开这些网络。 在这种情况下、MDI 端接网络通常以连接器/屏蔽接地为基准、而不是以 PCB 接地为基准。 如果不使用屏蔽电缆、那么这通常无关紧要、通常在设计中仅使用一个接地端。
我还有一个查询、在 RMII 从模式下、使用的50MHz 振荡器应该是外部的还是来自 UC (因为 MCU STM32在我们的应用中是主机)?
我个人没有尝试过这种方法、但50 MHz 振荡器输入可以来自任何符合数据表第7.6节中时钟规格的来源。
此致、
Evan Su