This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C754C:写入命令格式

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1517942/tl16c754c-write-command-format

器件型号:TL16C754C

工具/软件:

尊敬的专家:

客户发现他们可以读取寄存器、但无法成功写入寄存器。 现在、他们测试时序 t6s、t6h、t13w、t16s 都高于1us。 那么、您能否给出一个基于逻辑分析波形的写入命令示例? 它将是客户的参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些设备设计为连接到 x86 ISA 总线(具有额外的地址解码逻辑)。

    一般来说、您应该这样做

    1. 设置 A 线和 D 线、然后(t6s 后)
    2. 将/CS 和/IOW 拉至低电平、然后(在 t13w + t6h 之后)
    3. 将/CS 和/IOW 拉至高电平、 然后(t16h 之后)
    4. 停用 A/D

    该图显示 D 线在很长时间内处于非活动状态、但这并不是必需的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clem:

    请按如下所示查看信号命令波形。 D7信号是否为时已晚、无法拉至高电平? D7应在 CS 拉至低电平之前拉至高电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在读取命令期间、A2会在/CS 为低电平时发生变化。 这是不对的。

    在写入命令期间、D7会在/CS 和/IOW 为低电平时发生变化。 最好先更改 D。

    您正在对不同的寄存器进行写入和读取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱姆

    客户遵循您的建议、但仍然写入失败。 下面是写入时序波形。 现在、客户在上电后进行写入操作、 然后 设置地址& CS & IOW & D[7:0]寄存器。 写入操作之前是否需要设置其他寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些波形看起来正确、写入不应再需要任何其他波形。 我没有解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clem:

    在写入命令之前添加复位选项、写入成功。 您是否有  TL16C754C 的编程文件或用户指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件设计为与原始 IBM PC 中的8250 UART 兼容、并可与16550等更高版本的扩展兼容。

    en.wikibooks.org/wiki/Serial_Programming UART/8250_UART_Programming
    intel.com/content/www/us/en/docs/programmable/683130/22-2/16550-uart-general-programming-flow-chart.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beida,

    您是否有可以提供审阅的原理图?

    在执行写入命令时、您是否将 RESET 引脚保持在低电平?

    - Bobby