This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DSLVDS1047:LVDS 信号转换问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DSLVDS1047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1520332/dslvds1047-lvds-signal-conversion-issue

部件号:DSLVDS1047

工具/软件:

尊敬的团队:

当使用 DSLVDS1047进行并行通信时、会报告单端到差分转换、并且会报告通信故障。 能否在 HVDS 信号的输入端添加滤波电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIN4不得保持悬空。

    什么类型的故障? 驱动程序是否未按预期工作? 请显示输入和输出的示波器迹线。

    电容器与电阻器相结合、将能够滤除高频噪声。 是否有高频噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chu Allen:

    是否要在 LVDS 信号上放置滤波电容器?  

    您是否对通信和您看到的问题有明确的范围?  

    通常、在总线上放置电容器可能造成的危害更大。 这会减慢总线可以支持的最大速度和距离、并且在电容器不匹配时可能导致两个信号之间的偏移更大。 我们需要查看示波器截图、以了解信号的 VoD 是否看起来足够好、可以支持一些小电容器。

    - Bobby