请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLIN1028S-Q1 主题中讨论的其他器件:ESD1LIN24
工具/软件:
询问有关 LIN10285DRQ1中连接到 LINBUS-GND 的220pF 电容器的问题。

如随附的图所示、电容器规格当前限制为220pF。 我们想确认是否可以将电容增加到270pF。
作为参考、TVS 二极管(保护器件、ESD1LIN24)的内部电容为3pF。
在 EMI RE 杆天线测试期间、我们观察到500kHz 至800kHz 频率范围内的裕度不足。
1)大小写:220pf_margin:3dB

2)案例270pF_MARGIN:5DB

在测试各种配置后、我们发现更改电容值是唯一有改进的指标。
我们恳请您确认是否允许使用270pF 电容器。
感谢您的支持。