This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1028S-Q1:LIN10285DRQ1:询问有关 LINBUS-GND 上220pF 电容器的信息

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: ESD1LIN24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1522663/tlin1028s-q1-lin10285drq1-inquiry-regarding-220pf-capacitor-on-linbus-gnd

器件型号:TLIN1028S-Q1
主题中讨论的其他器件:ESD1LIN24

工具/软件:

询问有关 LIN10285DRQ1中连接到 LINBUS-GND 的220pF 电容器的问题。

如随附的图所示、电容器规格当前限制为220pF。 我们想确认是否可以将电容增加到270pF。

作为参考、TVS 二极管(保护器件、ESD1LIN24)的内部电容为3pF。

在 EMI RE 杆天线测试期间、我们观察到500kHz 至800kHz 频率范围内的裕度不足。

1)大小写:220pf_margin:3dB

2)案例270pF_MARGIN:5DB

在测试各种配置后、我们发现更改电容值是唯一有改进的指标。

我们恳请您确认是否允许使用270pF 电容器。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    是的、270 pF 是可以接受的、并且完全在 LIN (ISO / SAE)规范合规性范围内、谢谢。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可能的最大 pF 是多少? 我正在寻找您的意见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    我们看到负载高达1-10nF、与下面类似、谢谢。

    此致、

    Michael。