This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232:PCN 之前和 PCN 之后器件的输出峰值电压电平是不同的

Guru**** 2913440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1522454/max232-the-output-peak-voltage-levels-of-pre-pcn-and-post-pcn-device-are-different

部件号:MAX232

工具/软件:

您好团队

客户发现 PCN 之前和 PCN 之后器件的输出峰值电压电平不同。 这是正常的吗? 为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS -232规范要求当连接到5 kΩ 接收器时、输出电压为3V…15V 或−3V…−15V。 PCN 之前和 PCN 之后的器件都将其输出调节为这些范围内的某些电压。 实际电压确实可以不同、但这是允许的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    PCN 之前的示波器是否为左侧的示波器 HOT?  

    您是否有放大的示波器截图来显示输出摆幅的测量结果?  

    我还可以查看原理图吗?

    我认为、较新的 PCN 器件设计为+/-9V 摆幅、而旧版设计人员可能已经接近+/-7V 摆幅。 (暂时不要引用我的话)

    正如 Clemens 指出的、它仍应符合 RS232标准、不应导致问题。 从技术上讲、更大的输出摆幅更适合距离。  

    - Bobby