This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:PCIe -40C 无法建立链路以及数据表接口问题。

Guru**** 2925940 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1522112/xio2001-pcie--40c-failure-to-establish-a-link-as-well-as-datasheet-interface-questions

部件号:XIO2001

工具/软件:

问题:

1)接收器时钟输入引脚(RXP、RXN)上的共模电压是多少?

数据表中的表未指定可接受/建议的直流共模电压范围。 该表标记了|VREFCLK+VREFCLK-|/2的 VRX-CM-DC = DC (avg)规格、但不包括可接受的电平。 我们客户当前的直流耦合实施方案的共模电压约为0.84V。 这是否在建议的水平内? 规格限制是多少?

2)数据表中指出 REFCLK+、REFCLK-、RXP 和 RXN 不需要外部元件、因此可以是直流耦合而不是交流耦合(即不需要直列式电容器)。 如果这些线路与 TXP 和 TXN 线路完全一样进行交流耦合、是否会出现问题?

3) REFCLK 是否预计在 PCIe 链路伙伴之间有一个公共源(即使用同一振荡器为 PCIe 交换机和端点(DDC PCIe 桥接器)生成 REFCLK?  

我 在数据表中看到、XIO2001支持本地生成的时钟、因此 我首先认为不使用相同的公共源是可以的。 对吧?

4)当我们的客户关闭电路板、从而从 XIO2001的电源轨上移除3.3V 电压时、XIO2001的3.3V 电源轨上可以看到大约1.6V 的电压。 我在其中一个论坛上读到、L2等电源模式会使 XIO2001将辅助电压反馈回3.3V 电源轨。 这是真的还是我错过了理解吗? 我们的客户尚未排除系统中存在问题的原因。 然而、由于系统中有大量的 I/O、我们想知道最好是在哪里寻找产生该电压的原因、因此有关会导致将器件反馈到3.3V 电压轨的已知问题、信号或模式的任何信息都将非常有助于指导我们首先查看的位置。 BTW、在室温下、XIO2001电源轨上存在1.6V、器件会通电并建立链路(L0状态)、一切正常。 但是、在-40°C 下(浸泡后)、它不会。

5)数据表指出 XIO2001的额定温度为-40°C 时、外壳温度(即 BGA 外壳的温度、而不是通过长时间的冷浸泡实现的内部芯片温度)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 David:

     这是新设计吗? 在哪个温度下 XIO2001启动失败?

    1)接收器时钟输入引脚(RXP、RXN)上的共模电压是多少?

    由于另一侧的 TXP/TXN 采用交流耦合、因此 RXP/RXN 共模电压应约为0V。

    2)在数据表中、它指出 REFCLK+、REFCLK-、RXP 和 RXN 不需要外部元件、因此可以是直流耦合、而不是交流耦合(即不需要内联电容)。 如果这些线路与 TXP 和 TXN 线路完全一样进行交流耦合、是否会出现问题?

    根据 PCIe 规范、REFCLK 是直流耦合的、因此 REF clk 不需要交流电容器。

    对于 RXP/RXN、由于 TX 侧是交流耦合、因此可以添加330nf 电容器或不添加电容器。

    3) REFCLK 是否预计在 PCIe 链路伙伴之间有一个公共源(即使用同一振荡器为 PCIe 交换机和端点(DDC PCIe 桥接器)生成 REFCLK?  [/报价]

    是的、PCIe 链路伙伴应生成 REFCLK、直流共 模最大共模电压为 0.55V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想对此进行修改、并 仅关注 REFCLK+和 RECLK-、因为它被发现是我们客户问题的根源。 因此、现在忽略除以下内容之外的其他所有内容。

    当将 XIO2001配置为使用同步100MHz 差分时钟时、是否有 REFCLK+和 REFCLK-的直流共模电压范围规格?

    0.84V 的共模是否是 XIO2001的问题?

    PCIe 规范要求 Vcross 为250mV 至500mV。 我在 XIO2001数据表中没有看到这一点。 是否需要满足此 Vcross 才能使 XIO2001正常运行? 如果我们不能做到这一点、会产生什么后果? 是否有一定数量的已知利润可以违反?

    在100HMz 同步参考时钟模式下运行时、是否应该 在 PCIe 链路伙伴之间使用公共源(即使用同一个振荡器为 PCIe 开关和端点生成 REFCLK)? 如果未使用公共源时钟、XIO2001是否可以工作? 已知的后果是我们没有使用公共源时钟、但仍使用并配置了100MHz 差分时钟的桥接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    4)当我们的客户关闭电路板、从而从 XIO2001的电源轨上移除3.3V 电压时、XIO2001的3.3V 电源轨上可以看到大约1.6V 的电压。 我在其中一个论坛上读到、L2等电源模式会使 XIO2001将辅助电压反馈回3.3V 电源轨。 这是真的还是我错过了理解吗? 我们的客户尚未排除系统中存在问题的原因。 然而、由于系统中有大量的 I/O、我们想知道最好是在哪里寻找产生该电压的原因、因此有关会导致将器件反馈到3.3V 电压轨的已知问题、信号或模式的任何信息都将非常有助于指导我们首先查看的位置。 BTW、在室温下、XIO2001电源轨上存在1.6V、器件会通电并建立链路(L0状态)、一切正常。 然而,在-40C (浸泡后)它不会。

    看起来如果电源上的电容太多导致放电太慢、您会看到主电源上仍有电压。-40C 是外壳温度

    5)数据表指出 XIO2001的额定温度为-40C 时、外壳温度(即 BGA 外壳的触摸温度、而不是通过长时间冷浸泡实现的内部芯片温度)是多少?

    -40C 是外壳温度。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XIO2001在客户系统中的-21C 和-40C 之间开始出现故障。 换句话说、直到温度高于-21C 时、它才会开始工作。 这是一个新的客户计划。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您说 PCIe 链路伙伴"应该"有一个公共源 REFCLK。 我意识到、它通常是 PCIe 的典型推荐时钟方案。 但是、对于 XIO2001使用100MHz REFCLK 是否有这种建议或具体要求?  

    我在这里查看的每一个地方都使用"推荐"或"典型的时钟方案"之类的词语、但实际上从未规定"必须"。

    我们的器件禁用了125MHz 异步单端基准时钟选项、目的是仅允许使用差分100MHz REFCLK 的系统时钟设计方法。 根据 TI 数据表、我们的理解和期望是所有 PCIe 伙伴之间的通用源 REFCLK、因为要使用本地时钟(即仅针对单个 PCIe 端点器件的本地振荡器)、就需要使用125MHz 单端时钟。 因此、首先 XIO2001中有两个选项的原因。 对吧?

    从 XIO2001的角度来看、 100MHz REFCLK 是否可用作差分异步参考时钟、从而允许 PCIe 端点器件使用与实际的 PCIe 交换机和根 复合体不同的时钟源?

    如果有人这样做、您认为 XIO2001的后果或问题是什么?

    例如、假设  电路板上有一个单端本机振荡器 、该振荡器为时钟发生器芯片馈电、而该时钟发生器芯片仅为该电路板上的两个100MHz 端点器件产生 PCIe 差分 REFCLK。 但是、根 复合体和 连接到根集线器的任何 PCIe 开关都位于不同的板上、这些  板在该板上产生的差分时钟上运行、并使用与第一块板相同的器件。 两个 PCIe 端点的 RXP、RXN、TXP、TXN 等通过连接器离开电路板、并进入适当的交换机和/或根复合体。 除了这可能导致的明显时序问题(尤其是在开始传输大量数据时)会导致 BER 增加之外、 该方案是否会对 XIO2001器件本身产生任何其他已知的负面影响(比如建立链路和进入 L0状态)。 我们正在尝试找出使用这样的时钟方案会导致在-40C 下无法建立链路的原因、尽管当温度高于-21C 时、建立链路没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原因首先是 XIO2001中有两个选项。 正确?

    是的。

    问题是什么呢? 未检测到 XIO2001或未检测到 PCI 设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于时钟 架构:

    通用时钟是市售器件广泛支持的时钟方法。 这种时钟架构的一个优势是它支持展频时钟(SSC)、这对于在基准时钟要求不如 SRIS 严格的情况下降低电磁干扰(EMI)非常有用。 缺点是必须将相同的时钟源分配给每个 PCIe 器件、同时使器件之间的时钟间偏斜小于12ns。

    参考架构的基本描述。

      它不存在偏斜问题、但可能会添加更多的抖动源。

    以下文档介绍了 PCIe 时钟  架构:

    e2e.ti.com/.../PCIe_2D00_Clock_2D00_Source_2D00_Selection.pdf

    好极了

    Brian