This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2501EVM:TLK2501缺少 RXD 并行字节

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1516991/tlk2501evm-tlk2501-missing-rxd-parallel-bytes

器件型号:TLK2501EVM

工具/软件:

您好、  

我们已将 EVM 连接为仅接收、并对 RXD/CLK/ER/DV 信号(2GB、100Mhz 并行- GTX_CLK)上的数据进行采样。  

器件正在同步(RX_DV/ER 置为无效)、我们将使用 FPGA 板(基于 MPSoC)对并行数据进行采样。  

我们可以观察到、在传输'hffff 数据等之后、整个16位字在特定位置存在采样不匹配情况。  

所有数据重置似乎都正确。 未检测到同步松散且未检测到 ER 置为无效。  

请协助找出可能是什么原因?

我们怀疑电路板一旦拉动更大的电流、会出现弱 RX_CLK。 一旦我们收到这些罪魁祸首的话、我们就会看到它正在改变"形状"。   

谢谢

Doron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doron:

    我的理解是否正确、即通过"采样不匹配"、您观察到 FPGA 在发送0xFFFF 等符号后接收到不正确的数据?

    您是否使用了逻辑分析仪或示波器来探测相对于 RX_CLK 的 RXD 线路?

    发送0xFFFF 时、您是否在 FPGA 上正确地对此进行采样、并且仅观察后续符号上的问题?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、  

    您的理解部分正确。 我们观察到 FPGA 上缺少字(16位)。 我们测量了连接到 FPGA (并且仅在连接时)的 RX_CLK、并发现它失真、当然这会影响正在采样的数据。 我们现在正在另一个 FPGA 组上对 RX_CLK 进行采样、我们现在看到这些丢失的字节。 这里仍然存在数据完整性问题、但接收到了所有字节。 另一个需要考虑的是 FPGA 采样组是3.3V。 我们的计算表明它应该支持 对来自 TLK (VIL 2V)的2.5V 信号进行采样。  

    第二个问题是、我们目前没有逻辑分析仪、因此没有对其进行采样。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doron:

    感谢您的澄清。  这似乎是一个奇怪的问题;当该问题发生时、是否可以分享时钟的示波器捕获(可能还有一条数据线)?

    另外、观察到此问题时是否探测了电源电压?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、  

    我添加了3图片:  

    Pic1 -空闲状态、有效置为有效、时钟

    Pic2 -发送 0000 - FFFF - 0000 - fffff 等序列时的时钟和 dv  

    pic3 -与 pic2相同、1个数据位为黄色、时钟为绿色、rx_dv 为粉色。

    Pic1

    Pic2

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doron:

    感谢您的分享。  观察捕获结果、我觉得时钟低于0V 有点奇怪。  是否缺少任何可能导致这种情况的范围设置?  时钟似乎是直流耦合。

    此外、是否可以分享原理图?  您可以通过 E2E 分享私人消息。

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    分享 ALINX AXU3EG 板色谱。 这不是我们的电路板。 它基于 Xilinx MPSoC。 我们将 RX 导线从 TLK 连接到2个40引脚连接器 J15/J16、这个连接器直接进入 MPSoC 芯片。  FPGA 板包含一个核心模块(ACU3EG)、该模块位于开发板顶部、提供所有接口。 顺便说一下、我们还尝试了另一个 FPGA 开发板、Xilinx 的 ZCU111。 我们在 Rx 导线上也会出现同样的现象。  

    e2e.ti.com/.../ACU3EG_5F00_schematics.pdfe2e.ti.com/.../AXU3EGB_5F00_schematics.pdf。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doron:

    Drew 已离职、将于周一回复。

    谢谢、

    David