This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1465-Q1:接口-内部论坛

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1521790/tcan1465-q1-interface---internal-forum

器件型号:TCAN1465-Q1

工具/软件:

您好的团队、  

我收到了客户关于 CANINT 和器件行为的问题。

您是否支持以下问题?

Q1)客户询问 CANINT 是否将 由(a)至(c)个案例设置。

以下关于每个案例的陈述是否正确?

 (a)当器件处于待机模式(SW_EN=0)时、如果器件接收到 WUP、则可以设置 CANINT

 (b)当器件处于正常模式(SW_EN=0)时、如果器件接收到 WUP、则会设置 CANINT

 (c)当器件处于睡眠模式(SW_EN=1)时、如果器件接收到 WUF、则可以设置 CABUBT。

 

Q2)假设 CANINT 由于上述(a)至(c)所示的原因而被置位。  

通过写入 CANINT=1b 来清除 MCU 后、是否有任何机会  再次设置 CANINT=1b?

换句话说、即使在 MCU 清除 CANINT 之后器件检测到 WUP 或 WUF、是否也会设置 CANINT 是正确的理解?

 

问题3)

步骤1:由于可能的原因、器件将 CANINT 设置为正常模式

步骤2:器件从正常模式切换到睡眠模式、而不清除 CANINT

 步骤2之后、器件是否会自动切换到待机模式、而无需接收 WUP/WUF?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、FUJIHARA-SAN

     (a)当器件处于待机模式(SW_EN=0)时、如果器件接收到 WUP
    、则可以设置 CANINT

     (b)当器件处于正常模式(SW_EN=0)时、如果器件接收到 WUP
    、则会设置 CANINT

    FALSE、CANINT 仅设置为睡眠和待机模式

     (c)当器件处于睡眠模式(SW_EN=1)时、如果器件接收到 WUF、则可以设置 CABUBT。

    Bit China 说:
    换句话说、如果即使在 MCU Clear CANINT 之后器件检测到 WUP 或 WUF、是否也会设置 CANINT?

    YES CANINT 将再次设置

     在步骤2之后、器件是否会自动切换到待机模式而无需接收 WUP/WUF?

    不、不会。 CANINT 无法在正常模式下设置

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sean-san:

    非常感谢您的及时支持。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujihara-San,

    我想补充以上的答复。

    [引述 userid="41764" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1521790/tcan1465-q1-interface---internal-forum

    问题3)

    步骤1:由于可能的原因、器件将 CANINT 设置为正常模式

    步骤2:器件从正常模式切换到睡眠模式、而不清除 CANINT

     步骤2之后、器件是否会自动切换到待机模式、而无需接收 WUP/WUF?

    [/报价]

    因此 CANINT 仍然可以设置为正常模式。 如果 SW_EN =1并且总线上有匹配的 WUF、在这种情况下将设置 CANINT。

    通常、您应在正常模式下关闭选择性唤醒功能。 因此、预计不会在正常模式下设置 CANINT。

    无论如何、在步骤2之后、器件不会自动切换到待机模式。   

    此致、

    Sean