This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:USB 3.0集线器不工作- TUSB8044AIRGCR 问题&AT24C04D

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044, TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1524481/tusb8044a-usb-3-0-hub-not-functioning-issue-with-tusb8044airgcr-at24c04d

器件型号:TUSB8044A
主题中讨论的其他器件:TUSB8044

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我目前正在研究使用 TUSB8044AIRGCR 的 USB 3.1 Gen1集线器设计。 集线器控制器与 AT24C04D EEPROM 连接、以实现自定义配置。

电路板已组装、EEPROM 当前为空白(未编程)。 电路板上电后、USB 3.0集线器无法枚举、并且在下行端口上未观察到任何活动。

根据数据表和相关文档、我了解 TUSB8044会在引导期间自动尝试从 EEPROM 加载配置数据。 我怀疑存在空白 EEPROM 可能会阻止器件正确初始化。

 请你澄清以下几点:

  1. 如果存在 EEPROM 但为空、TUSB8044A 能否恢复或恢复为默认配置?
  2. 考虑到 TUSB8044没有像其他 TI USB 集线器控制器那样的 I2C_CFG 引脚、建议使用一种强制使用默认配置模式(即绕过 EEPROM)的方法吗?
  3. 您能否分享一个与 TUSB8044A 兼容的示例 EEPROM .bin 或.hex 文件、同时启用所有四个下行端口并默认电源控制行为?
  4. 我们是否应该确保任何上拉/下拉或未使用的引脚指南以实现正确的独立运行(不涉及 SMBus/I2C 主器件)?

感谢您的支持并期待您的指导。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    如果 EEPROM 存在但为空、TUSB8044A 能否恢复或回退到默认配置?

    您可以删除 SCL/SDA 上的上拉、然后集线器将处于默认配置

    Unknown 说:
    考虑到 TUSB8044没有与其他 TI USB 集线器控制器类似的 I2C_CFG 引脚、建议使用一种强制使用默认配置模式(即旁路 EEPROM)的方法吗?

    与 Q1相同

    Unknown 说:
    ]您能否共享一个与 TUSB8044A 兼容的示例 EEPROM .bin 或.hex 文件、同时启用所有四个下行端口并默认电源控制行为?

    是的、  

    我们应该确保是否有任何上拉/下拉或未使用的引脚指南、以便实现正确的独立运行(不涉及 SMBus/I2C 主器件)?

    在 EEPROM 模式下、SMBus 悬空 、SCL/SDA 上拉至3.3V。

    e2e.ti.com/.../4011.TUSB804x-EEPROM-user-guide.pdf

    好极了

    Brian