Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044, TUSB8044A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB8044A 主题中讨论的其他器件:TUSB8044、
工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我目前正在研究使用 TUSB8044AIRGCR 的 USB 3.1 Gen1集线器设计。 集线器控制器与 AT24C04D EEPROM 连接、以实现自定义配置。
电路板已组装、EEPROM 当前为空白(未编程)。 电路板上电后、USB 3.0集线器无法枚举、并且在下行端口上未观察到任何活动。
根据数据表和相关文档、我了解 TUSB8044会在引导期间自动尝试从 EEPROM 加载配置数据。 我怀疑存在空白 EEPROM 可能会阻止器件正确初始化。
请你澄清以下几点:
- 如果存在 EEPROM 但为空、TUSB8044A 能否恢复或恢复为默认配置?
- 考虑到 TUSB8044没有像其他 TI USB 集线器控制器那样的 I2C_CFG 引脚、建议使用一种强制使用默认配置模式(即绕过 EEPROM)的方法吗?
- 您能否分享一个与 TUSB8044A 兼容的示例 EEPROM .bin 或.hex 文件、同时启用所有四个下行端口并默认电源控制行为?
- 我们是否应该确保任何上拉/下拉或未使用的引脚指南以实现正确的独立运行(不涉及 SMBus/I2C 主器件)?
感谢您的支持并期待您的指导。
此致、