This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1021A-Q1:由于 TLIN、没有从未通电到睡眠的状态转换?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVDA195-Q1, TLIN1021A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1521879/tlin1021a-q1-no-state-transition-from-unpowered-to-sleep-since-tlin

器件型号:TLIN1021A-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65HVDA195-Q1

工具/软件:

您好:

我相信有人应该提前提出这个问题、但我找不到。  我在常见问题解答中也找不到、 因此请允许我提问。  很抱歉我漏掉了它。

我的客户对 TLIN1021A-Q1感兴趣。  在 SN65HVDA195-Q1中存在 Vsup>UVsup 和 EN=LOW 的条件下、竞争对手的 LIN 器件似乎从未通电状态转换到睡眠状态、但现在在 TLIN 器件上未通电至待机状态、如下所示。

问题

1.您想告诉我您为什么将状态图从未通电 ->在 Vsup>UVsup 和 EN=low 的条件下处于睡眠状态、更改为未通电->待机?

2.对于 OEM 或 LIN 标准,更改是否正常?  不过应该没问题。

- SN65HVDA195-Q1 (数据表 P.12)

- TLIN1021A-Q1 (数据表 P.25)

此致、

川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshikazu:

    1.确保器件在上电后进入待机模式可进一步确保更强大的系统响应能力、因为在这种情况下、快速启动对于现代 LIN 网络至关重要。  

    2.是的。 该行为完全符合 LIN 2.x 和 SAE J2602标准、这些标准并不要求上电时进入睡眠模式、允许将睡眠或待机作为初始通电状态、同时专注于确保正确的电流消耗、唤醒检测和时序规格。

    大多数 OEM 认为待机上电更 容易接受、因为它简化了 MCU 控制逻辑(冷启动后无需等待 LIN 脉冲)。 从而实现更快的总线准备、谢谢。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael-San、

    非常感谢您的快速答复。

    我向我们的客户提供了您的意见、并正在等待他们的回复。  如果我收到其他问题、请允许我提出其他问题。

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael-San、

    非常感谢您的支持。

    我的 客户同意整理这条线。

    此致、

    川崎义和