主题中讨论的其他器件:SN65HVDA195-Q1、
工具/软件:
您好:
我相信有人应该提前提出这个问题、但我找不到。 我在常见问题解答中也找不到、 因此请允许我提问。 很抱歉我漏掉了它。
我的客户对 TLIN1021A-Q1感兴趣。 在 SN65HVDA195-Q1中存在 Vsup>UVsup 和 EN=LOW 的条件下、竞争对手的 LIN 器件似乎从未通电状态转换到睡眠状态、但现在在 TLIN 器件上未通电至待机状态、如下所示。
问题
1.您想告诉我您为什么将状态图从未通电 ->在 Vsup>UVsup 和 EN=low 的条件下处于睡眠状态、更改为未通电->待机?
2.对于 OEM 或 LIN 标准,更改是否正常? 不过应该没问题。
- SN65HVDA195-Q1 (数据表 P.12)

- TLIN1021A-Q1 (数据表 P.25)

此致、
川崎义和