主题中讨论的其他器件: USB-2-MDIO
工具/软件:
我购买了 DP83TG720EVM-MC、希望在没有连接链路伙伴的情况下生成1000BASE-T1波形。
如何设置 DP83TG720EVM-MC 连接和软件设置。
请告诉我。
如果通过汽车以太网与链路伙伴进行连接、则应如何设置以生成 rundum 序列波形
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我购买了 DP83TG720EVM-MC、希望在没有连接链路伙伴的情况下生成1000BASE-T1波形。
如何设置 DP83TG720EVM-MC 连接和软件设置。
请告诉我。
如果通过汽车以太网与链路伙伴进行连接、则应如何设置以生成 rundum 序列波形
请参阅以下应用手册的第4节(可在 DP83TG720产品页面上找到)、了解有关配置器件以进行 PMA 测试的详细信息。
https://www.ti.com/lit/pdf/snla371
此致、
Undrea.
尊敬的 Kodai:
对延迟深表歉意。
您可以通过将 EVM 连接到 PC 并使用 USB-2-MDIO 软件配置 PHY 来配置 PHY 寄存器。
谢谢、
Drew
尊敬的 Kodai:
请查看 USB-2-MDIO 用户指南。 由于您已经有了 EVM、因此从"2.3.2 connecing to USB-2-MDIO GUI"部分开始的信息最为相关。
谢谢、
Drew