This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720EVM-MC:如何生成1000BASE-T1信号?

Guru**** 2593350 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720EVM-MC, USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1516818/dp83tg720evm-mc-how-should-i-generate-the-1000base-t1-signal

器件型号:DP83TG720EVM-MC
主题中讨论的其他器件: USB-2-MDIO

工具/软件:

DP83TG720媒体转换器评估模块

我购买了 DP83TG720EVM-MC、希望在没有连接链路伙伴的情况下生成1000BASE-T1波形。
如何设置 DP83TG720EVM-MC 连接和软件设置。
请告诉我。
如果通过汽车以太网与链路伙伴进行连接、则应如何设置以生成 rundum 序列波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、是否尝试执行 PMA 测试?

    此致、

    Undrea.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下应用手册的第4节(可在 DP83TG720产品页面上找到)、了解有关配置器件以进行 PMA 测试的详细信息。

    https://www.ti.com/lit/pdf/snla371

    此致、

    Undrea.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Undrea、

    很抱歉回复晚。

    我正在寻找你给我的信息。

    为了设置 PHY 寄存器、我是否需要使用 USB 电缆或其他方式连接到 PC 来控制 PHY?

    您是否有可用的 PC 应用程序?

    此致、

    Kodai Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kodai:

    对延迟深表歉意。

    您可以通过将 EVM 连接到 PC 并使用 USB-2-MDIO 软件配置 PHY 来配置 PHY 寄存器。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    感谢您发送编修。

    我安装了 USB-2-MDIO 软件、但我不知道如何使用。

    如果可能、您能否分享设置 USB-2-MDIO 的说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kodai:

    请查看 USB-2-MDIO 用户指南。  由于您已经有了 EVM、因此从"2.3.2 connecing to USB-2-MDIO GUI"部分开始的信息最为相关。

    https://www.ti.com/lit/ug/snlu197/snlu197.pdf?ts = 1749532866320 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢、

    Drew