This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD3S014-Q1:TPD3S014TDBVRQ1

Guru**** 2862740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1525085/tpd3s014-q1-tpd3s014tdbvrq1

器件型号:TPD3S014-Q1

工具/软件:

您好团队:

在我们的设计中,我们使用了 TPD3S014TDBVRQ1 IC ,您能查看一下吗  

此致、

Tirthal Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tirthal:

    原理图看起来很好。 150uF 电容器的额定电压可以是16V 而不是10V、但这并不是强制性的。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时回复!

    此致、

    Tirthal Patel