This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB5461-Q1:适用于 USB C SS + PD +交替模式的出色多路复用器/开关

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146, TUSB1044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1524849/tusb5461-q1-best-mux-switch-for-usb-c-ss-pd-alt-mode

器件型号:TUSB5461-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB1146TUSB1044A

工具/软件:

我们希望使用有源转接驱动器/多路复用器设计一个适用于汽车 USB 集线器的测试板、该测试板可用于两种不同的设置。 第一个可用作 PD 接收端和 USB 2/3 5Gbps 器件、对于此设置、我们当前正在成功使用 TUSB1042。  新设计还需要能够切换到 PD 接收端和显示端口源端。  什么是出色的芯片、TUSB5461、TUSB1146和 TUSB1044A 看起来都很有前途、但我们不确定如何做出决策。  我们将包括一个 PD 控制器/微控制器组合、它可以通过 I2C 控制多路复用器、并且还能够协商 DP PD 例程和 DR 交换。  谢谢。   

- Eli Brantingham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

    快速提问。 您是否会将同一端口用于接收端和发送端应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们希望使用相同的硬件设置、只需通过软件 控制更改配置、电路板的电源角色始终是 PD 接收端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

    是的、它应适用于 TUSB1146。 请查看 TUSB1046/TUSB1146 EVM 以供参考、这可能会有所帮助。  

    我推荐 TUSB1146是因为这款器件专为10Gbps (USB 和 DP)而设计、其中 TUSB5461和 TUSB546的设计速率为5Gbps (USB)和8Gbps (DP)。  

    TUSB1146 EVM: https://www.ti.com/tool/TUSB1146EVM