This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSD05:IEC 61000-4-4 (EFT)支持

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1525423/tsd05-iec-61000-4-4-eft-support

器件型号:TSD05

工具/软件:

你(们)好

当我被告知这个情况之前、我被告知该器件符合 61000-4-4 EFT 标准  

是否有人更新了数据表以明确说明这一点?

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1396313/tsd05-iec-61000-4-4-eft-support

谢谢

Andrew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    但是、为了让我们更加放心、即使我们的峰值电流  额定值低至2.5A 的 ESD 二极管的额定电流为 80A EFT。

     

    此致、

    Sebastian