This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD72:是否适用于热插拔?

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD72

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1525404/sn65hvd72-suitable-for-hot-swap-or-not

部件号:SN65HVD72

工具/软件:

尊敬的团队:

您能否帮助说明为什么半双工器件(SN65HVD72)在数据表中不包含"热插拔应用"、不过全双工器件包含"热插拔应用"?

BR、

Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    热插拔基本上是一个营销术语。  

    HVD72在 RE 上具有一个内部上拉电阻器、在 DE 上具有一个内部下拉电阻器。 因此、从技术上讲、它在最初插入总线时不会主动驱动总线。 由于向总线添加的寄生电容会暂时将信号驱动到 GND、因此在插入器件时、这两个器件都可能导致干扰。

    https://www.ti.com/lit/an/slla107/slla107.pdf?ts = 1749581702505&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    有关使用具有差分信号的器件进行热插拔的理想实践、我请参考此应用手册。

    - Bobby