This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:无 TX CLK 或 RX CLK 输出、但我看到25 MHz 时钟进入 XI

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1522935/dp83822i-no-tx-clk-or-rx-clk-out-but-i-see-a-25-mhz-clock-coming-into-xi

器件型号:DP83822I

工具/软件:

您好:  

我在让 DP83822IRHBT 与 FPGA 配合使用时遇到问题。  它导通、消耗电流、未处于复位或 PWDN 状态、我已多次检查搭接引脚。  我移除了 LED 串联电阻引脚、因为我最初没有上拉和下拉电阻。  我不知道为什么我会从 TX CLK 和 RX CLK 获得平坦的0V 电压。  有什么想法吗?  

谢谢您、  

Blake  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这可能是 strap 设置失败、链路故障或 MPU 未启用正确的 MAC 接口的症状。

    请确认:

    • 寄存器读取值0x17 (以确认启用了哪种模式)
    • 寄存器读取值0x467和0x468 (以确认 strap 配置设置)。 请注意、这些是扩展寄存器
    • 寄存器值0x1 (用于确认链路接通)

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,你找不到我。"  我们无法查看任何寄存器值、因为它们始终为高电平。  连接到 PHY 的 FPGA 将多个搭接引脚拉至高电平、使其处于未知状态。  一旦我们确定出来、它就会将其修复。  感谢你能抽出时间。