This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:芯片的应用问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1524959/ds90ub941as-q1-the-application-issues-of-chips

器件型号:DS90UB941AS-Q1

工具/软件:

串联输入


使用一个 MIPI 通道输入3840X720 50fps 视频源并立即通过两个 FPD 通道输出该视频源是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tonyx:

    根据您的输入分辨率、941AS 应能够支持您的138MHz PCLK。 您可以拆分一个较大的图像并通过 FPD-Link 发送。

    Aaron