This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:VSUP 和 VIO 电压

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1524641/tcan4550-vsup-and-vio-voltages

器件型号:TCAN4550

工具/软件:

嘿、  

我们在我们的设计中使用的 TCAN4550、并为其提供两种不同的电源:Vsup (12V)和 VIO (3.3V)

在我们的设计中、我们可以通过开关和 FET 关闭3V3DC_P、如下所示  

我们发现,当我们只关闭 VIO ( Vsup 仍然是12V ) ,我们仍然看到3V3DC_P 上的电压(~1V)  

只有在断开 TCAN4550后、VIO 才会像我们预期的那样变为0。

该电压可以来自数据信号(通过 PU 至3V3DC_P)或通过 VIO。

1.你有一个想法为什么它发生?

2.当 Vsup 仍然是12V 时,可以关闭 VIO 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eytan:

    VIO 电源有两个用途。  第一个是用作数字 IO (SPI)电平转换器电路的基准电压、该电压应与 MCU 匹配。  第二个用途是为 OSC1/2引脚上的晶体/时钟电路供电。

    可以在器件进入睡眠模式时移除 VIO 电压、因为这样做会禁用为数字内核和 MCAN 控制器供电的高速(OSC)时钟。  与 MCU 的 SPI 通信也被禁用。

    当器件进入睡眠模式时、nWKRQ 的默认配置将使其输出3.6V 电压、该电压来自由 VSUP 电源供电的内部电源。  我看到 nWKRQ 引脚和3v3DC_P 之间有一个10k 上拉电阻器 R1263、该电阻器可能是您在 VIO 上看到的电压源。  nWKRQ 引脚可编程为漏极开路、需要在 VIO 电源上连接一个外部上拉电阻、以防止该引脚在睡眠模式下输出3.6V。  我建议验证 nWKRQ 引脚的配置、并确保其为开漏引脚、或移除10k 上拉电阻器 R1263。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、  

    实际上,我们看到的电压来自此引脚 nWKRQ ,所以我们有电流流过 PU 电阻器 R1263和串行电阻器 R3901。

    如果此功能未使用、此引脚是否可以悬空? (拆下 R1263和 R3901)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eytan:

    可以、如果应用中不需要 nWKRQ 引脚、可以将该引脚保持悬空、并可以移除 R1263和 R3901。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的很多坦克