请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1146-Q1 工具/软件:
您好的团队:
在测试 TCAN1146 的选择性唤醒功能时、 通过 SPI 将 0x81 写入模式配置寄存器 (0x10) 以进入睡眠模式、 然后必须 在进入待机模式之前发送多个 CAN 数据包。 这是什么原因? 我是否只能从睡眠模式向待机模式发送一个数据包?
谢谢!
FED
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好的团队:
在测试 TCAN1146 的选择性唤醒功能时、 通过 SPI 将 0x81 写入模式配置寄存器 (0x10) 以进入睡眠模式、 然后必须 在进入待机模式之前发送多个 CAN 数据包。 这是什么原因? 我是否只能从睡眠模式向待机模式发送一个数据包?
谢谢!
FED