This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1146-Q1:从睡眠模式到待机模式、为何需要发送多个 CAN 数据包?

Guru**** 2591750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1524029/tcan1146-q1-from-sleep-mode-to-standby-mode-why-need-to-send-multiple-can-data-packets

器件型号:TCAN1146-Q1

工具/软件:

您好的团队:

   在测试 TCAN1146 的选择性唤醒功能时、 通过 SPI 将 0x81 写入模式配置寄存器 (0x10) 以进入睡眠模式、 然后必须  在进入待机模式之前发送多个 CAN 数据包。 这是什么原因?   我是否只能从睡眠模式向待机模式发送一个数据包?

谢谢!

FED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Fed、

    当没有活动时、总线处于关闭状态、在这种情况下、需要一个初始 CAN 帧(可以是任何帧)来激活 WUF 接收器。 然后、匹配的 WUF 将是有效的唤醒事件、以将器件更改为待机状态。 如果 发送初始帧后 tSILENCE 内没有总线活动、则 WUF 接收器将再次被禁用、因此您需要发送另一帧后跟 WUF。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我已经明白了。 谢谢你,肖恩。