This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560DF810EVM:环回测试失败无法&'t 符合我的预期

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: DS560DF810, DS560DF810EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1524634/ds560df810evm-loopback-test-failed-can-t-meet-my-expectation

器件型号:DS560DF810EVM
DS560DF810 主题中讨论的其他器件、

工具/软件:

环回测试失败。

尊敬的 TI:

目标:用 DS560DF810 制作了一张测试卡、用于实时显示眼图并诊断高速信号质量。

我的问题:环回测试失败。 运行出现错误消息的示例代码。

步骤:

1.我遵循了 DS560DF810_EVM_User_s_Guide 数据表、并尝试测试 IC 提供的眼图功能。

2.安装 Latte 和 lib (DS560LibraryV5p0)、

3.检查插头是否如数据表所述。 电源正常。 CLK 正常。

4.执行 (F5) python 文件。

setup.py ->devinit.py ->1_bringupParams.py ->2_bringupLib.py ->usefulFunctions.py

5.错误消息在 attachnent.e2e.ti.com/.../DS560DF810EVM_5F00_log_5F00_20250609.txt 中遇到所有附加的日志

我当前的示例代码。 不知道如何修复代码以输出眼图或生成 TX 输出信号。

TI 可以发送该 IC 的专家来帮助我解决吗?

该项目是紧急的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis:

    您似乎正在在所有通道上将 TXN 环回到 RXn。  如果我的理解正确、这不是有效的测试条件。

    是否可以将高速数据输入其中一个接收通道?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    根据 EVM 数据表中的文章、这是否意味着它可以在 TX 侧生成 PRBS 并执行以下测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我们应该重点介绍以下日志。

    通道初始化正在进行/未实现锁定

    有任何调试建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们配置为 PRBS 发生器的 TX 通道中、 尽管信号质量较差、但我可以通过示波器测量信号。

    因此、我推断问题是在 RX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis:

    要使用 PRBS 发生器、您需要 CDR 锁定。  您锁定到什么信号?

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表所示。 您能提供数据表所指的拓扑吗? 库中的示例代码未提及什么是硬件拓扑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis:

    感谢您今天的通话。  我们进行演示。

    谢谢、

    Drew