This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN11623-Q1:LDO + CAN 收发器内部 LDO 产生高纹波

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1523539/tcan11623-q1-high-ripple-out-of-ldo-inside-ldo-can-transceiver

器件型号:TCAN11623-Q1

工具/软件:

您好:

我使用的是 TCAN11623DMTRQ1 (CAN 收发器+ LDO 3.3V)、并在 VLD03 引脚 GCJ31CR71C106KA15L 上连接了 10uF

VFLT 上连接了一个具有相同基准的 10uF

输入电容器为 220 + 100nF、其中 10R 与 Vbat 串联 (12V)

我可以看到纹波为 76mV(常规纹波更像是 45mW、但我可以看到异步峰值

因此、我可以看到由此 LDO 供电的 TI 微控制器在 ADC 输出上捕获一些振荡

PCB 的平均功耗约为 PCBC/12V 60mA、在 3.3V 侧有一个大约 45mA 的负载、该负载每 100ms 开启 60ms

能否知道所选电容器是否过低或参数是否错误?

谢谢

BR。 T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    通常、它需要一个 4.7uF 电容器尽可能靠近 VLDO3 引脚、是否可以尝试使用该值?

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean,非常感谢 — 如果将电容器从 10uF 减少到 4.7uF、纹波是否会降低?

    我确认它放置在尽可能靠近引脚的位置(小于 10mm)

    我将尝试检查如果移除与电源串联的 10R 会发生什么情况、我假设负载开关会导致难以补偿的输入电压纹波。

    如果短时间超过 70mA 会发生什么情况?

    谢谢

    BR。 T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    数据表需要 4.7 μ F 电容器、因为它旨在适应该 LDO。 使用较小或较大的值可能会导致不稳定。

    该器件能够输出略高于 70mA 的电压、但正常运行预计不会超过 70mA。 您知道它将会超过多少确切电流吗?

    此致、

    Sean