工具/软件:
您好:
我使用的是 TCAN11623DMTRQ1 (CAN 收发器+ LDO 3.3V)、并在 VLD03 引脚 GCJ31CR71C106KA15L 上连接了 10uF
VFLT 上连接了一个具有相同基准的 10uF
输入电容器为 220 + 100nF、其中 10R 与 Vbat 串联 (12V)
我可以看到纹波为 76mV(常规纹波更像是 45mW、但我可以看到异步峰值
因此、我可以看到由此 LDO 供电的 TI 微控制器在 ADC 输出上捕获一些振荡
PCB 的平均功耗约为 PCBC/12V 60mA、在 3.3V 侧有一个大约 45mA 的负载、该负载每 100ms 开启 60ms
能否知道所选电容器是否过低或参数是否错误?
谢谢
BR。 T.