This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812S-Q1:链路断开问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1525898/dp83tc812s-q1-link-down-issue

器件型号:DP83TC812S-Q1

工具/软件:

您好团队:

我的客户正在 开发 DP83TC812S PHY 芯片的 PHY 启动、
PHY 的预期配置如下所示、

模式–主器件

速度–100Mbit

MII 模式–SGMII

自举引脚配置如下所示。

目前 、观察到 PHY 未处于链路接通状态。
链路伙伴配置为主模式/从模式自动配置、速率为 100MB。



根据故障排除指南进行寄存器转储。

e2e.ti.com/.../DP83TC812S-BootStrap-Config.xlsxe2e.ti.com/.../DP83TC812S_5F00_RegDump.xlsx
请查看并告知我们此问题的根本原因。

谢谢

此致、

Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    我会查看原理图和寄存器转储、很快就会告诉您我的反馈。 我有一些问题:

    此致、

    Evan Su