This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1146-Q1:关于睡眠模式和选择性唤醒

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1526443/tcan1146-q1-about-sleep-mode-and-selective-wake

器件型号:TCAN1146-Q1

工具/软件:

您好的团队:

  下图来自 tcan1146 的数据手册、它是关于“选择性唤醒启用睡眠模式“的。

我有几个问题、请帮助我回答。

(1) 如何确认它是否已进入状态 A 或 B?  

(2) 什么是巴士偏倚?  CANH/CANL 的电压值是否相对于 GND?

谢谢!

此致、

FED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Fed、

    1.您可以监控总线偏置,如果它是接地,它是在状态 B ,它是 2.5V ,它是在状态 A

    2.是的,您也可以考虑在总线空闲时的隐性电压。

    此致、

    Sean