This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10034:无需固件/注册表更新/XFI 连接支持的 1000BASE-KX 支持

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK10232, TLK10034, TLK10031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1527242/tlk10034-1000base-kx-support-without-firmware-registry-update-xfi-connection-support

部件号:TLK10034
主题中讨论的其他部件:TLK10232、、 TLK10031

工具/软件:

您好:

我正在尝试确定 TLK10034、TLK10031 和 TLK10232 系列 PHY 的以下内容。

1. PHY 是否“按原样“支持 10GBASE-KR 和 1000BASE-KX、而无需加载固件或更新注册表?  如果需要更新注册表、这是否在非易失性存储器中?  如果需要固件、存储是否需要外部闪存?

2. PHY 是否支持 10GBASE-R(非背板级别)和 1000BASE-X? 数据表显示它将支持 10GBASE-R、但没有提及 1000BASE-X 是否需要任何注册表更新或固件?

3. 我尝试通过 XFI 连接 Marvell 88X3340 四端口 IC。   TLK10034 的数据表表明它支持 XFI(见下文)、但未指定正确的连接或 Strap 配置/模式设置。  我是否可以按照所述通过 XFI 使用 TLK10034、正确的引脚连接是什么?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.这些器件需要配置寄存器。  这些是易失性寄存器。

    请参阅随附的文档。

    e2e.ti.com/.../8551.tlk10232_5F00_BringupProcedures_5F00_v2.pdf

    2.我的理解是,您有兴趣将 TLK10232 与 SFP/SFP+配合使用。  数据表指出 SFP 和 SFP+均受支持。

    3.我建议遵循 10G-KR 启动指南。  然后、您将配置 TLK10232、使其禁用链路训练、FEC 和自动协商功能。

    谢谢、

    Drew